工具与软件:
大家好、
我的一个客户使用器件 EVM 对其新产品评估 TPS92641。
此时、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?
问
SW 引脚 负极侧绝对最大值为-0.3V。
但他们认为 SW 电压下降到-0.7V 以下或更负侧、直到低侧 FET 导通。
该负脉冲是否允许?
非常感谢您的答复。
此致、
和也。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 GUI:
非常感谢您的答复。
他们观察到 TPS92461 EVM 上的 SW 端子下冲约为-3V (脉冲宽度约为20ns)。
此后、EVM 上持续出现-1V 下冲(40ns 脉冲宽度)(总负脉冲宽度约为60ns)。
之后、过冲消失、SW 端子电压稳定在0V 左右。
如果他们在自己的电路板上观察到上述 SW 端子的类似电平下冲波形、是否没问题?
此外、如果在自己的电路板上观察到越来越低且越来越长的下冲、是问题吗?
您是否有 SW 端子的负电压或最长脉冲宽度的绝对最大规格?
再次感谢您、此致、
和也。
尊敬的 GUI:
非常感谢您的支持。
是、客户使用此方法测量了 SW 下冲波形。
此外、我们还可以与您共享波形。 但他们不想披露波形
在线程上。 您能否给我提供您的电子邮件地址、因为我想离线讨论您?
我从他们那里获得了新信息。
他们将 EVM 的一些原始器件替换为所选的不同器件
LED 电流增加而增加。
我得到了他们的器件清单。 我也想和大家分享。
再次感谢您、此致、
和也。
你好、Kazuya
是的、您可以发送至 bella-he@ti.com。
此致。