This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-Q1:我有一个关于 M3后缀的问题。

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492169/lp2951-q1-i-have-a-question-regarding-m3-suffix

器件型号:LP2951-Q1

工具与软件:

此器件可以采用 M3和不采用 M3、但前端进程的区别未知。

传统的芯片是不是 RFAB 生产的?




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sako-San:

    第8.1.2节中提到、旧器件是在谢尔曼制造的、新器件是在 RFAB 中制造的。 RFAB 是一种较新的设备、不具有用于制造旧设备的较旧的处理功能。

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishaan-San,


    感谢您的及时响应。

    我想再问一个问题。
    那么、该器件将与旧流程 SHE 产品和新流程 RFAB 产品一起发货、但是如果我指定 M3、我只能获得缩小的 RFAB 产品?
    我想知道、是否曾经使用 RFAB 生产过传统设计产品? (因为电气特性似乎发生了变化。)
    另外、PKG 等级也提高了、但如果我需要 MSL1、是否必须选择 M3产品?

    此致、
    T.SAKO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "那么、该器件在交付时将同时附带传统流程她的产品和新流程 RFAB 产品、但如果我指定 M3、我只能获得缩减的 RFAB 产品?"

    -正确

    "我想知道、传统设计产品是否曾使用 RFAB 生产过? (因为电气特性似乎发生了变化。)
    另外、PKG 等级提高了、但如果我要 MSL1、我是否必须选择 M3产品?"

    -这取决于传统产品是如何定义的,因为对于某些部件,这是关于年龄,对于某些设备,它是关于过程。 RFAB 只能适应更新的300毫米工艺。 对于 MSL 1、您必须选择较新的(M3)器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishaan-San,

    感谢您的帮助!

    此致、
    T.SAKO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您、寿幸- San。 我现在要结束该主题。