This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:VREGIN 高于2、7V

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492552/bq34z100-g1-vregin-above-2-7v

器件型号:BQ34Z100-G1

工具与软件:

我想知道如果我的电路向 BQ34z100-G1 IC 的 REGIN 引脚提供的电压低于2.7V、会发生什么情况。 如果发生这种情况、我是否应该重新进行电池的两个充电和放电周期、以确保 SoC 准确?

考虑到此电压不能低于2.7V、我是否可以添加外部电源(例如纽扣电池)、以便在电池组电压较低时为 IC 供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas、

    此问题已分配、我们将立即予以解答。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:  

    好的。 我会等的。  

    此致、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas、

    看起来、如果您的系统提供的电压低于2.7V、这可能是您运行的超小电池组、我们可能不得不推荐其他电池电量监测计、或者您的电池端接电压将低于您的电池。 尽管添加外部电源可以让您完成电芯学习周期、但这会影响电池电量计、并使其在较低电压范围内发生意外行为。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas、

    看起来、如果您的系统提供的电压低于2.7V、这可能是您运行的超小电池组、我们可能不得不推荐其他电池电量监测计、或者您的电池端接电压将低于您的电池。 尽管添加外部电源可以让您完成电芯学习周期、但这会影响电池电量计、并使其在较低电压范围内发生意外行为。

    谢谢!
    艾伦