请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 工具与软件:
我想知道如果我的电路向 BQ34z100-G1 IC 的 REGIN 引脚提供的电压低于2.7V、会发生什么情况。 如果发生这种情况、我是否应该重新进行电池的两个充电和放电周期、以确保 SoC 准确?
考虑到此电压不能低于2.7V、我是否可以添加外部电源(例如纽扣电池)、以便在电池组电压较低时为 IC 供电?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我想知道如果我的电路向 BQ34z100-G1 IC 的 REGIN 引脚提供的电压低于2.7V、会发生什么情况。 如果发生这种情况、我是否应该重新进行电池的两个充电和放电周期、以确保 SoC 准确?
考虑到此电压不能低于2.7V、我是否可以添加外部电源(例如纽扣电池)、以便在电池组电压较低时为 IC 供电?