This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510EVM:BQ27510-G3 BqStudio

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492368/bq27510evm-bq27510-g3-bqstudio

器件型号:BQ27510EVM
主题中讨论的其他器件:BQ27510BQ27510-G3BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我之前使用的是 BQ27510所有版本的 TI bq 电量监测计评估软件、并使用 bq Easy 以获取黄金包

对于 BQ27510-G3 ,我们需要使用 Bqstudio ,我加载了1.3.100和1.3.127版本,我找不到 Project 仪表板来执行黄金包并遵循流程图。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!  

    我已经随附了一个有关实现成功学习周期的文档、以及一个在完成参数设置和学习周期后导出黄金映像的屏幕截图。

    实现成功的学习周期:
    https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua903/slua903.pdf


    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    学习周期只是为了获得电池的 Ra 值?

    如果是、我可以使用我对 BQ27510 G0所做的电池、则电池是相同的。

    我有 bq27510 G0版本的 DFI 文件可以使用 bqEASY 重新加载该文件吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我们不再支持 bqEASY、也不再支持较新版本的 BQStudio。 但是、如果您在.srec 中没有黄金映像文件、则可以手动导入 chemID 和参数、并在 BQStudio 上重新运行学习周期。

    谢谢!
    艾伦