请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27510EVM 主题中讨论的其他器件:BQ27510、 BQ27510-G3、 BQSTUDIO
工具与软件:
您好!
我之前使用的是 BQ27510所有版本的 TI bq 电量监测计评估软件、并使用 bq Easy 以获取黄金包
对于 BQ27510-G3 ,我们需要使用 Bqstudio ,我加载了1.3.100和1.3.127版本,我找不到 Project 仪表板来执行黄金包并遵循流程图。


此致