This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912:LP5912 COUT 10uF

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492770/lp5912-lp5912-cout-10uf

器件型号:LP5912

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们在多种应用的多个设计中使用了 LP5912和不同的 VOUT 电压。

昨天、我们发现数据表中规定的 COUT 最大值为10uF。  

很多时候、我们将4.7 μ F 的 COUT 直接放置在 LP5912上、但作为去耦合、我们还使用了更高的 Cs、例如同一网络上的22 μ F。

COUT 最大值是否意味着放置在 LP512附近或总共放置一个电容器?

此外、LTspice 仿真未显示不稳定性。

BR、

沃尔夫冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    10µF 最大值是指直接在稳压器输出节点上看到的总有效输出电容。 然而、如果总体 ESR 条件保持在稳定范围内、则包括 LP5912在内的许多 LDO 通常可承受更大的输出电容。 10µF 图是已经在数据表中进行表征和全面验证的值。 超过电容并不意味着不稳定、但确实会超出经测试/保证的范围。

    希望这对您有所帮助、

    Vahnroy Hosear

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、理解。 总 ESR 值也低于最小值1mR 而不是5mR 最大值 希望对其进行仿真、您认为 LTspice 可以实现这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这在 LTspice 中肯定是可行的。