请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5912 工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我们在多种应用的多个设计中使用了 LP5912和不同的 VOUT 电压。
昨天、我们发现数据表中规定的 COUT 最大值为10uF。
很多时候、我们将4.7 μ F 的 COUT 直接放置在 LP5912上、但作为去耦合、我们还使用了更高的 Cs、例如同一网络上的22 μ F。
COUT 最大值是否意味着放置在 LP512附近或总共放置一个电容器?
此外、LTspice 仿真未显示不稳定性。
BR、
沃尔夫冈