This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:TI 建议

Guru**** 2383260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493831/bq25618-ti-recommendation

器件型号:BQ25618

工具与软件:

您好:

客户正在寻找一种充电芯片、搭配锂电池保护 IC 使用。 研发给出的应用场景如下:请帮助推荐 TI 模型? 谢谢你。

1.追求快充,但不要在恒流阶段增加电流。
2. Ablic (锂电池保护 IC 原厂)给出的方案是锂电池保护芯片有一个输出管脚(如图所示)。 该引脚的功能是在接近过度充电时发送脉冲信号。
3.客户目前需要解决的问题是,在接收脉冲信号之前,要找到一个已经过 CC 充电脉冲的 IC 充电,在接收到信号后,会变成 CV 充电。

我们的锂电池保护芯片解决方案如图1所示:

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有大量进行 CC 充电和 CV 充电的电池充电器。 我们还有几种在充电状态发生变化时发送中断的充电器、除非器件准备就绪、否则不会强制 CV 充电。

    请查看我们的产品系列并找到您需要的数字电压/电流要求、我们可以提供这些要求。

    此致、

    Mike Emanuel