请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25618 工具与软件:
您好:
客户正在寻找一种充电芯片、搭配锂电池保护 IC 使用。 研发给出的应用场景如下:请帮助推荐 TI 模型? 谢谢你。
1.追求快充,但不要在恒流阶段增加电流。
2. Ablic (锂电池保护 IC 原厂)给出的方案是锂电池保护芯片有一个输出管脚(如图所示)。 该引脚的功能是在接近过度充电时发送脉冲信号。
3.客户目前需要解决的问题是,在接收脉冲信号之前,要找到一个已经过 CC 充电脉冲的 IC 充电,在接收到信号后,会变成 CV 充电。
我们的锂电池保护芯片解决方案如图1所示: