Other Parts Discussed in Thread: LM3881
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
您能否确认 LM3881序列发生器在 以下情况下的驱动能力
标志1 -# 2 (两)电源抑制信号(LMZ 系列)、
标志2 - # 4 (四)信号、由两个电源(LMZ 系列)、一个负载开关和一个 LDO 组成
标志3 -# 2 (两)信号(由一个 LDO 和一个负载开关组成)
上述情况下每个 Flags 的上拉值应该是什么?
谢谢、此致、
Santanu Kumar Sinha
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM3881
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
您能否确认 LM3881序列发生器在 以下情况下的驱动能力
标志1 -# 2 (两)电源抑制信号(LMZ 系列)、
标志2 - # 4 (四)信号、由两个电源(LMZ 系列)、一个负载开关和一个 LDO 组成
标志3 -# 2 (两)信号(由一个 LDO 和一个负载开关组成)
上述情况下每个 Flags 的上拉值应该是什么?
谢谢、此致、
Santanu Kumar Sinha
您好、 Yihe、
考虑1.2 mA 的最大电流、最大上拉电阻将为2.75千欧。
根据数据表中的建议、 我在所有标志上使用了100千欧的上拉电阻器、连接至3.3V。
标志1、输出电压读数为3.3V
不过、在标志2和标志3中可以观察到压降。 测得的电压均接近1.8V。
您能解释一下为什么我看到这种行为吗?
我还想将标志2和标志3的电压增加至3.3V、因为1.8V (实际测量值)仅比连接到相应标志的电源 IC 的阈值限值高0.5V。
谢谢。此致、
Santanu Kumar Sinha