This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3881:每个标志的最大扇出和每个标志的上拉值

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484417/lm3881-max-fan-out-from-each-flag-and-pull-up-value-for-each-flag

器件型号:LM3881

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

您能否确认 LM3881序列发生器在 以下情况下的驱动能力   

标志1 -# 2 (两)电源抑制信号(LMZ 系列)、

标志2 - # 4 (四)信号、由两个电源(LMZ 系列)、一个负载开关和一个 LDO 组成

标志3 -# 2 (两)信号(由一个 LDO 和一个负载开关组成)

上述情况下每个 Flags 的上拉值应该是什么?  

谢谢、此致、

Santanu Kumar Sinha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您必须确保上拉电阻器不违反以下。Ω 规格

    引脚的最大电流为1.2mA。

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yihe、  

    考虑1.2 mA 的最大电流、最大上拉电阻将为2.75千欧。  

    根据数据表中的建议、 我在所有标志上使用了100千欧的上拉电阻器、连接至3.3V。  

    标志1、输出电压读数为3.3V

    不过、在标志2和标志3中可以观察到压降。 测得的电压均接近1.8V。  

    您能解释一下为什么我看到这种行为吗?  

    我还想将标志2和标志3的电压增加至3.3V、因为1.8V (实际测量值)仅比连接到相应标志的电源 IC 的阈值限值高0.5V。  

    谢谢。此致、

    Santanu Kumar Sinha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Flag1/2/3是否使用100KOhms?

    您可以尝试断开 FLAG2和 FLAG3与外部电路之间的连接、并检查拖放位置。

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yihe、

    是的、100KOhms 用于 FLAG1/2/3。

    如果我将上拉电阻更改为2.75K、电压是否会有任何变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否遵循了我之前关于缩小来源的建议?

    我会先尝试10K。

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yihe、

    我已隔离连接到 标志2和标志3的器件。  

    我现在也能够使用100K 上拉电阻在这些电源轨上测量3.3V。  

    谢谢。此致、

    Santanu Kumar Sinha。