请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP2985 工具与软件:
您好!
我正在我的设计之一中使用 LP2985-50DBVR 来实现5V 固定输出 电压、但当在施加 I/p 电压之前未连接负载时、我看到的是10V 电压。 当我在施加输入电压之前连接负载时、看到恒定的5V。
我不明白为何具有负载和没有负载时的输出会有所不同、尽管它是一个恒压稳压器。
2.即使我的调节器是固定的5V 输出、我的输出电压也是10V。