This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:LP2985-50DBVR

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493612/lp2985-lp2985-50dbvr

器件型号:LP2985

工具与软件:

您好!



我正在我的设计之一中使用 LP2985-50DBVR 来实现5V 固定输出  电压、但当在施加 I/p 电压之前未连接负载时、我看到的是10V 电压。 当我在施加输入电压之前连接负载时、看到恒定的5V。

我不明白为何具有负载和没有负载时的输出会有所不同、尽管它是一个恒压稳压器。

2.即使我的调节器是固定的5V 输出、我的输出电压也是10V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在多个器件上试用过此功能? 您每次都看到这种情况吗?  

    负载通常会降低电压、但看到输出不符合预期是很奇怪。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我尝试了几种情况,但情况仍然相同。 另外、在数据表中、我看到旧组件的最大电压为10V。 这是什么意思?

    为什么会这样发生? (空载时10V、负载时5V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的驱动负载有多大? 输入压降也会下降吗?  

    这种说法仅意味着有一个10V 输出器件、因此这是此部件的最大输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有正确的设备? 您是否确定所使用的器件不是10V 输出器件?