This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78020A:-15V 输出的最大输入电压

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: PTN78020A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489905/ptn78020a-maximum-input-voltage-for-a--15v-output

器件型号:PTN78020A

工具与软件:

您好!

我最近不得不从事一项旧设计、其中使用了 PTN78020A DC:DC。

设计中的输入电压为24V、输出为-15V。

我在数据表中看到最大电压应该为17V。

以前从未发现过此问题、该电路可在典型负载下工作。


对于电路实际工作的事实是否有任何解释或文档?

我想知道随着时间的推移会出现什么故障?

对简单的解决方案有什么建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、S.

     |Vo|+Vinmax 应为32V。 请参阅 应用手册中的第4.1节: 使用反相降压/升压转换器

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    建议使用具有更宽输入电压范围的 器件。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道您提到的所有要点、它们都在数据表中、但我们有一个由其他人制作的电路板。

    但这些不是我的问题...

    我的问题:

    对于此电路实际工作的事实、是否有任何解释或文档?

    我想知道随着时间的推移会出现什么故障?


    谢谢你


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、S.

    我们仅保证数据表规格内的正常运行。 对于这种应用条件、我们未进行验证、无法保证。

    谢谢你。