请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PTN78020A 工具与软件:
您好!
我最近不得不从事一项旧设计、其中使用了 PTN78020A DC:DC。
设计中的输入电压为24V、输出为-15V。
我在数据表中看到最大电压应该为17V。
以前从未发现过此问题、该电路可在典型负载下工作。
对于电路实际工作的事实是否有任何解释或文档?
我想知道随着时间的推移会出现什么故障?
对简单的解决方案有什么建议?
谢谢!