This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63602:TPSM63602

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63602, TPSM33615
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492175/tpsm63602-tpsm63602

器件型号:TPSM63602
Thread 中讨论的其他器件: TPSM33615

工具与软件:

您好!

正在进行转换以在我们的设计中使用 TPSM63602。 我们使用它来生成+/-6V。 对于负电源、我们计划在 IBB 配置中对其进行配置。

Webench 和 Excel 计算器工具不支持负输出电压。
我们想使用仿真来验证我们的电路、但没有可用于该模型的 SPICE 模型。 请分享 SPICE 模型(如果可用)。

我的输入为12V、输出电流为~0.5A。 我在这里附上了原理图。
请告诉我是否可以。

此外、请确认 IBB 中的噪声特性与降压配置中的噪声特性相同。

此外、还请建议是否有任何其他模块(集成电感器)可用于此应用。

此致、
Shafeeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shafeeq:

    您可能在原理图中错过了这一点、但输出电容器必须连接在 GND 和 VOUT (此处为 VCC_N6V)之间。 除此之外、我看不到原理图有任何明显的问题。 您可以减小输出电容(移除一个47 μ F)、以便在需要时加快瞬态响应。  

    另外需要注意的一点是、在进行布局时、AGND 和 PGND 将是独立的、并且只应在单点连接。 您可以参阅相关指南的数据表。

    遗憾的是、我们当前没有适用于该器件的 pspice 模型。

    对于备用模块、 您可以 查看1.5A 模块 TPSM33615以了解它是否更合适。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranjan、

    感谢您的意见。

    那么、IBB 配置中的纹波会怎样?

    此致、
    Shafeeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shafeeq:

    IBB 配置中的输出纹波通常较高、因为当高侧开关导通时、输出电容器必须提供负载。 峰峰值纹波(忽略 ESR)可以通过进行估算

    VPP =(IOUT*D)/(freq.*COUT)

    其中、D =|VIN|/(VOUT +|VIN| VOUT)

    此致、

    Niranjan