Thread 中讨论的其他器件: TPSM33615
工具与软件:
您好!
正在进行转换以在我们的设计中使用 TPSM63602。 我们使用它来生成+/-6V。 对于负电源、我们计划在 IBB 配置中对其进行配置。
Webench 和 Excel 计算器工具不支持负输出电压。
我们想使用仿真来验证我们的电路、但没有可用于该模型的 SPICE 模型。 请分享 SPICE 模型(如果可用)。
我的输入为12V、输出电流为~0.5A。 我在这里附上了原理图。
请告诉我是否可以。
此外、请确认 IBB 中的噪声特性与降压配置中的噪声特性相同。
此外、还请建议是否有任何其他模块(集成电感器)可用于此应用。
此致、
Shafeeeq