This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:UCC28056

Guru**** 2443720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC28782, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487378/ucc28056-ucc28056

器件型号:UCC28056
Thread 中讨论的其他器件: UCC28782TL431

工具与软件:

嗨、团队:  

我们已经测试了 PFC UCC28056的序列测试、WRT 输入电流和输出电压。 开启 PFC 本身需要3.5秒。  

您可以建议我们缩短时间。  

请查找参考图像以供参考。  

黄色:输入电流  

红色:具有20W od 输入功率的 PFC 输出。

打开所需的时间- 3.5秒

黄色-输入电流  

红色- 48V  

打开所需的时间- 3.5秒

谢谢、此致  

Symon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Symon、

    如果不查看原理图、我们很难就如何缩短 PFC 启动时间发表意见。 是否检查过负载? PFC 芯片的 VCC 波形怎么样? 是什么使 VCC 线保持在低电平3.5秒?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢响应、我们现在能够减少初始启动、从交流电源线开始、我们为 ucc28056的 PFC IC 提供输入  

    但现在我们正面临自动重启的情况下,即使在30秒的电源关闭情况下也没有发生。  请查看随附的原理图以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Symon:

    能否详细说明一下您的新问题? 您是否在30秒内关闭输入电压、然后重新开启输入电压、而 UCC28056不开启?

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您的理解是否完全正确。 但 PFC UCC28056导通、但反激式 UC28782未导通。 电机停止电机。
    有什么办法摆脱这个问题  

    我们的要求是30s 的时间间隔、它会在它应该打开但它正在打开后进行恢复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Symon:  

    该 E2E 主题关乎 UCC28056 PFC 电路的启动时间问题。  
    如果该问题现已解决、我认为应该关闭该主题。  

    由于您有一个与 UCC28782相关的新问题、请打开一个以 UCC28782为主题的新 E2E 主题。  
    这将帮助我们区分问题并能够更好地跟踪线程。  
    要获取新主题、请发布原理图的 PDF 文件。   上面发布的嵌入式图像足以清晰读取、但缺少许多细节。
    另外、当问题发生时、请发布输入和输出设计目标以及测试条件。   

    在结束之前、我能够看到图像中的一些细节。
    看起来您的 TL431稳压器是使用56kR 和3.3kR 反馈电阻器针对44.9V 输出进行编程的(至少这些值是我看起来的值)。  

    TL431稳压器的额定绝对最大 VKA 为37V、因此该器件可能会过载。  
    如果电流击穿和泄漏、该电流将流经光耦合器光电二极管、并导致光输出晶体管导通。
    集电极电流会阻止 UCC28782提供满输出功率、因为 FB 引脚上的电流无法变为零。  

    请查看该问题、找到防止 TL431出现过压的方法。 无论其他任何问题如何、都必须这样做。  
    如果这样仍无法解决 UCC28782启动问题、请 针对 UCC28782问题发布新的主题。  

    我将关闭该 PFC 问题。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ulrich 的输入  
    在中将深入探讨这个问题、如果尚未解决、我将在新主题中发布 UCC282782