This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118-Q1:升压模式相位波形

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490325/lm25118-q1-boost-mode-phase-waveform

器件型号:LM25118-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25118

工具与软件:

您好!

在升压模式(输入电压为9V、输出电压为24V、输出电流为0.9A)下、我们测量相节点波形、如下所示。

VMAX 29.5V、Vmin -4.9V、抖动125nS  是否在 LM251180-Q1的正常范围内、或者是否需要对原理图进行任何调整? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    我们将在下周回复您。  

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che:

    抖动有点高、可能来自检测电阻到 LM25118的布线未优化。

    注意:此操作应采用开尔文连接方式、以避免耦合干扰、特别是通过中国国家电网(CSG)线路耦合。

    此外、-4.9V 的下冲也违反了 HS 节点的绝对最大值规格。

    仔细检查您的测量设置、如果这是由于探测错误引起的、另请参阅:

    尖端和接地筒:

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup385/slup385.pdf

    幻灯片28

    此致、

     Stefan