请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25118-Q1 主题中讨论的其他器件:LM25118
工具与软件:
您好!
在升压模式(输入电压为9V、输出电压为24V、输出电流为0.9A)下、我们测量相节点波形、如下所示。
VMAX 29.5V、Vmin -4.9V、抖动125nS 是否在 LM251180-Q1的正常范围内、或者是否需要对原理图进行任何调整? 谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
在升压模式(输入电压为9V、输出电压为24V、输出电流为0.9A)下、我们测量相节点波形、如下所示。
VMAX 29.5V、Vmin -4.9V、抖动125nS 是否在 LM251180-Q1的正常范围内、或者是否需要对原理图进行任何调整? 谢谢。

尊敬的 Che:
抖动有点高、可能来自检测电阻到 LM25118的布线未优化。
注意:此操作应采用开尔文连接方式、以避免耦合干扰、特别是通过中国国家电网(CSG)线路耦合。
此外、-4.9V 的下冲也违反了 HS 节点的绝对最大值规格。
仔细检查您的测量设置、如果这是由于探测错误引起的、另请参阅:
尖端和接地筒:
https://www.ti.com/seclit/ml/slup385/slup385.pdf
幻灯片28
此致、
Stefan