请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS628304 工具与软件:
您好!
我计划将此电路用于 Versal 电路的电源解决方案。 由于部分电压没有消耗更多的 A V R V I 100 mA 要使用1A 版本。 但对于其他一些电压、电流消耗接近4A。 为简单起见、我想使用尽可能少的不同组件。 那么问题是,如果我在哪里使用4A 版本的轨道上,只消耗少量100 mA 与使用1A 版本有什么区别? 有什么区别吗?
此致、
Amandus