This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628304:或 TPS628301要使用哪一个?

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492923/tps628304-or-tps628301-which-one-to-use

器件型号:TPS628304

工具与软件:

您好!

我计划将此电路用于 Versal 电路的电源解决方案。 由于部分电压没有消耗更多的 A V R V I 100 mA 要使用1A 版本。 但对于其他一些电压、电流消耗接近4A。 为简单起见、我想使用尽可能少的不同组件。 那么问题是,如果我在哪里使用4A 版本的轨道上,只消耗少量100 mA 与使用1A 版本有什么区别? 有什么区别吗?

此致、

Amandus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amandus:

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    对于所有当前版本、TPS62830x 器件系列的行为从性能的角度来看相同。 唯一的区别是高侧峰值电流限值、它反映了过流保护阈值。 您必须考虑 设计中的更高过流保护阈值(PCB 布线宽度、输入电源电流能力等)。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速回答。