This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC15241-Q1:1500V 直流总线

Guru**** 2383210 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490250/ucc15241-q1-1500v-dc-bus

器件型号:UCC15241-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC12050

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们是否有用于1500V 直流母线的隔离式模块? 15241是1000V 继续。 谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC15241是 TI 在隔离电压能力方面提供的一流 Viso 模块。 如果需要更高的隔离强度、一些客户使用两个串联的 IIB 模块有效地使隔离电压加倍。 我已使用 UCC12050对此进行了测试、总结如下所示。 我还没有对 UCC15241进行尝试、但概念应该类似、您可以将第一个 UCC15241配置为用作第二个 UCC15241的输入、然后第二个 UCC15241可以转换为单输出或双输出配置。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    这是一个有趣的想法、让我来与客户核实一下。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    您刚才提到有的客户使用的是两个串联的 IIB 模块、他们的产品有没有量产? 他们如何通过产品级认证? 谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能想到的一个高压应用是工业运输(列车)。  不确定 产品级认证? TI 在 元件级对我们的隔离产品进行认证。  

    Steve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    我得到了器件型号供您参考、您可以检查一下、看看我们能做些什么。

    MGJ2D121505SC、 EP2-15S1504-yd.

    BRS、

    Francis