主题中讨论的其他器件:UCC12050
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们是否有用于1500V 直流母线的隔离式模块? 15241是1000V 继续。 谢谢。
BRS、
Francis
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们是否有用于1500V 直流母线的隔离式模块? 15241是1000V 继续。 谢谢。
BRS、
Francis
UCC15241是 TI 在隔离电压能力方面提供的一流 Viso 模块。 如果需要更高的隔离强度、一些客户使用两个串联的 IIB 模块有效地使隔离电压加倍。 我已使用 UCC12050对此进行了测试、总结如下所示。 我还没有对 UCC15241进行尝试、但概念应该类似、您可以将第一个 UCC15241配置为用作第二个 UCC15241的输入、然后第二个 UCC15241可以转换为单输出或双输出配置。

Steve