This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020-Q1:作为物联网传感器的降压-升压转换器、效率较低

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493268/tps63020-q1-low-efficiencies-as-buck-boost-converter-for-iot-sensor

器件型号:TPS63020-Q1

工具与软件:

您好!

我将 TPS63020-Q1用作锂离子电池的3.3V 降压/升压转换器、其输入电压范围为2.6V 到4.1V。 这为 BLE 模块供电、根据30 -100mA 之间的传输电平尖峰、但当我在外部提供3.3V 电源时、平均电流约为100-450uA。 不过、当我通过稳压器施加3.3V 电压时、它需要大约6 -7mA 的电流、这对于我的应用来说太高了。 输出电压至少正确。 有没有办法提高这里的效率? 我使用的电感为2.2uH、这正是数据表针对较低电流消耗提出的建议。 我有什么选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Ryan、

    这是汽车应用? 必须是汽车级呢? 因为我们有一些更适合低负载应用的器件、但它们不是汽车级的。

    此外、您能否帮助检查您的器件是否设置为 PFM 模式?

    此致

    TAO