请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63020-Q1 工具与软件:
您好!
我将 TPS63020-Q1用作锂离子电池的3.3V 降压/升压转换器、其输入电压范围为2.6V 到4.1V。 这为 BLE 模块供电、根据30 -100mA 之间的传输电平尖峰、但当我在外部提供3.3V 电源时、平均电流约为100-450uA。 不过、当我通过稳压器施加3.3V 电压时、它需要大约6 -7mA 的电流、这对于我的应用来说太高了。 输出电压至少正确。 有没有办法提高这里的效率? 我使用的电感为2.2uH、这正是数据表针对较低电流消耗提出的建议。 我有什么选择吗?