工具与软件:
我正在构建一个输入电压为120V 并产生340Vout 的6kW 升压转换器、但是对于 UCC28220芯片的反馈、我遇到了一些问题。 我使用200kHz 的开关频率、每个相位上都有10uH 电感器。 对于电流检测、我有一个基于 ACS758ECB-200U-PFF-T 霍尔效应的电流传感器。
出于某些原因、输出电压在负载下会发生显著变化。 如果空载设定值为80V、则在负载变化时、电压将下降到接近输入电压。 好像反馈环路的响应非常慢、因为在移除负载时、电压将会上升几秒钟、然后再次缓慢接近空载电压。
为了排除任何电流检测问题、我已经 尝试将电流传感器与 芯片断开、因此 CS 引脚都具有0V。 下面是原理图的屏幕截图、如果需要、我很乐意提供完整的原理图和布局。 请注意、我已更改 UVLO 和 OVLO 的电阻、可以确认这些引脚处于 工作范围之内、并且存在软启动。
如果您可以建议一种方法来解决电压变化 问题、那将不胜感激。