This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220:升压转换器调节反馈不良

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492771/ucc28220-boost-converter-poor-regulation-feedback

器件型号:UCC28220

工具与软件:

我正在构建一个输入电压为120V 并产生340Vout 的6kW 升压转换器、但是对于 UCC28220芯片的反馈、我遇到了一些问题。 我使用200kHz 的开关频率、每个相位上都有10uH 电感器。 对于电流检测、我有一个基于 ACS758ECB-200U-PFF-T 霍尔效应的电流传感器。

出于某些原因、输出电压在负载下会发生显著变化。 如果空载设定值为80V、则在负载变化时、电压将下降到接近输入电压。 好像反馈环路的响应非常慢、因为在移除负载时、电压将会上升几秒钟、然后再次缓慢接近空载电压。  

为了排除任何电流检测问题、我已经 尝试将电流传感器与 芯片断开、因此 CS 引脚都具有0V。 下面是原理图的屏幕截图、如果需要、我很乐意提供完整的原理图和布局。 请注意、我已更改 UVLO 和 OVLO 的电阻、可以确认这些引脚处于 工作范围之内、并且存在软启动。

如果您可以建议一种方法来解决电压变化 问题、那将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来 IC2是您的反馈环路误差放大器。 如果是、第一步是确保 IC2反馈(引脚2和6)跟随 V_Ref 您需要正常完成此工作、以便确保反馈环路可以正常工作是您的第一步。 如果它不遵循 V_Ref、则无法调节 Vout。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我刚才已经确认电压确实会跟随 V_Ref - 目前通过外部电源供电、我观察到引脚2和引脚6上的电压确实跟随施加的任何电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IC2应该调节引脚2和引脚6、使其与 V_ref 相同 如果引脚2和6电压= V_Ref、但 Vout 不恒定、 然后、您的反馈电路无法正常工作、因为当 Vout 下降时、引脚2和引脚6将下降、然后 IC2应生成信号以请求更大的占空比、从而使 Vout 恢复到调节点、但您的测试显示即使引脚2和引脚6 = V_Ref 也没有调节 Vout -这意味着您的反馈环路不正确-您需要回溯。

    您未提供完整电路、因此我不能提供有关如何追溯的更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、感谢您的回复-我已经将我的完整原理图附在下面、如果有帮助、请告诉我! 再次感谢你能抽出时间。

    e2e.ti.com/.../InverterBoostConverter.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的转换器的输入电压为120V 和340V、但您提到了80V -什么是80V? 是 Vin 还是 Vout? 您能否 设置120V 输入电压和一些小负载(仍可使 Vout 接近340V 的小负载)、然后提供 Phase1_Gate、Phase2__Gate 以及 Q1和 Q2的 Vds 的波形、让我看看它们是否正常。  

    您的输出电流范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    哦、为了进行测试、我已经将 Vout 降低到80V、但我现在已经解决了这个问题。 我能够通过增加误差放大器的增益来解决这个问题、将 R81和 R82的电阻器值各更改为1M、并将 R34更改为2k、这样运算放大器就可以锁定在正电源轨而不会对芯片造成任何潜在损害(运算放大器销钉在10.5V、因为*不*轨到轨)。 作为参考、V_Ref 为2.5V、并且我将分压电阻器(R32)更改为40k、以便实现~340V 输出。 这样做可以显著提高负载/空载输出-根据负载的不同、仍然有+/-~10V 输出、但对于我的应用而言、这是可以接受的。

    感谢您的帮助!