This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:驱动程序问题

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494247/ucc27211-driver-issue

器件型号:UCC27211

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户在其设计中使用了我们的 UCC27211。 下面是 针对到驱动器 IC 输入侧的驱动信号和 MOSFET 上的 Vgs 捕获的波形、我们可以在下面看到的波形、Ch4:MOSFET 上的 Vgs 将在几个正常运行周期后突然变得异常。

寻求您的帮助以了解导致此问题的原因、谢谢!

CH3:栅极驱动信号
CH4:MOSFET 上的 VGS

下面是客户的原理图:

请参阅下面捕获的波形、Ch3是驱动 IC LI 的驱动信号输入(引脚6)、Ch4是 MOSFET 上的 Vgs (从 LO 驱动、引脚8驱动)、异常行为仅在稳态期间发生、在波形中、我们发现驱动 IC 的栅极驱动输出突然异常: 输入信号被下拉、但其输出侧(Vgs)仍保持驱动大约580ns、然后突然降至7V 并在2.6us 内上升至10V、发生这种情况后、栅极驱动器始终不会根据输入信号输出电压。

CH3:驱动信号输入(LI、驱动 IC 引脚6)
CH4:MOSFET 的栅极驱动电压(Vgs)(从 LO 发送的驱动电压、驱动 IC 引脚8)

谢谢!  

BR、

阿尔弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    断电并再次上电后、器件是否能够再次正常运行、直到出现故障? 也就是说、每次该器件断电和再次通电时、该问题是否会对该器件重复出现。

    客户是否可以尝试移除10uf 电容 C411、或使用另一个100nF 电容替换? 10uf 电容为 HB-HS 上的自举电源、可导致问题。

    客户是否还可以在示波器上捕获 VDD 或增加输入滤波? 出现故障时、输入信号上的噪声似乎较多。

    谢谢!

    Walter