工具与软件:
大家好、团队成员:
我的客户在其设计中使用了我们的 UCC27211。 下面是 针对到驱动器 IC 输入侧的驱动信号和 MOSFET 上的 Vgs 捕获的波形、我们可以在下面看到的波形、Ch4:MOSFET 上的 Vgs 将在几个正常运行周期后突然变得异常。
寻求您的帮助以了解导致此问题的原因、谢谢!
CH3:栅极驱动信号
CH4:MOSFET 上的 VGS


下面是客户的原理图:

请参阅下面捕获的波形、Ch3是驱动 IC LI 的驱动信号输入(引脚6)、Ch4是 MOSFET 上的 Vgs (从 LO 驱动、引脚8驱动)、异常行为仅在稳态期间发生、在波形中、我们发现驱动 IC 的栅极驱动输出突然异常: 输入信号被下拉、但其输出侧(Vgs)仍保持驱动大约580ns、然后突然降至7V 并在2.6us 内上升至10V、发生这种情况后、栅极驱动器始终不会根据输入信号输出电压。
CH3:驱动信号输入(LI、驱动 IC 引脚6)
CH4:MOSFET 的栅极驱动电压(Vgs)(从 LO 发送的驱动电压、驱动 IC 引脚8)



谢谢!
BR、
阿尔弗雷德