This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117:输出电压 SPICE 在输入功率切断后进行观察

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494051/tlv1117-output-voltage-spice-observes-after-input-power-cutoff

器件型号:TLV1117

工具与软件:

我正在使用 TLV1117作为控制器的3.3V 稳压器。 其输入为5V、输出为3.3V。 我一切换电源、就会在电源完全关闭之前得到3.3V 25ms 的尖峰电压。 如何消除它。

连接了波形和原理图以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:  

    输出电压尖峰会在输入功率切断后观察到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    我想知道这是否是反向保护二极管、当输入下降速度快于输出时会导致此问题。

    尝试使用纯电阻负载、增加输入电容和降低输出电容。 看看这是否会降低影响。

    此外、您能否提供更高分辨率的图像、我很难在您的原理图上确定这些值。

    此致!

    Gregory Thompson