请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV1117 工具与软件:
我正在使用 TLV1117作为控制器的3.3V 稳压器。 其输入为5V、输出为3.3V。 我一切换电源、就会在电源完全关闭之前得到3.3V 25ms 的尖峰电压。 如何消除它。
连接了波形和原理图以供参考。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.