This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3423:复位 IC 建议

Guru**** 2812235 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494203/tps3423-reset-ic-recommendation

器件型号:TPS3423
Thread 中讨论的其他器件:TPS3421

工具与软件:

您好!

我的客户正在寻找可支持以下 功能的复位 IC:

   

如果 TI 产品中有合适的产品、请推荐。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    我们可以提供的最佳解决方案是 TPS3421、其实施方式如下。

    此设计利用 VDD、该器件具有0的按压时间。  

    这是双按钮行为。 该设置将实现上面的逻辑表。

    此外、第一个 TPS3421的 VDD 应该为1.8V、第二个 TPS3421的 VDD 应该为5V

    TPS3421ECDRYR

    Jesse