This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何使用关断模式2.

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480786/how-to-use-the-shutdown-mode-2

器件型号:BQ2980

工具与软件:

*我正在考虑使用 BQ2980的 CTR 引脚将其置于关断模式、以防止电池电压下降。

*在下面的电路中,当电池几乎充满电时(电池电压约4.2V ),

 按下开关 SW1 5.4秒或更长时间以将 BQ2980置于关断模式。

*之后、当您连接充电器释放关断模式时、

     充电控制电路通常只输出约4.2V 的最大电压、以防止过度充电。

*此时电压(VPACK–VBAT)不超过700mV ,

     因此、不满足释放条件、似乎即使连接了充电器、也无法释放 SHUTDOWN 模式。

 电池充满电后、如果我用 CTR 引脚把它设置成关机模式、然后再连接充电器、

      是否可以释放关机模式?  请告诉我发布条件的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好桑山山

    连接充电器将释放关断状态并进入正常模式。

    例如、即使 BAT+和 PACK+之间出现短暂短路也会使器件进入正常模式。 电压电平也是如此。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis Hernandez Salomon:

    非常感谢您的答复。

    根据您的回答、

    当 BQ2980检测到充电器连接时、

    假设确定条件是正确的

      " VPACK≧VBAT "  ?

    请告诉我上述情况。

    此致。

    桑山爱一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好桑山山,

    是的、确实如此。 很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon