Other Parts Discussed in Thread: BQ2980
工具与软件:
*我正在考虑使用 BQ2980的 CTR 引脚将其置于关断模式、以防止电池电压下降。
*在下面的电路中,当电池几乎充满电时(电池电压约4.2V ),
按下开关 SW1 5.4秒或更长时间以将 BQ2980置于关断模式。
*之后、当您连接充电器释放关断模式时、
充电控制电路通常只输出约4.2V 的最大电压、以防止过度充电。
*此时电压(VPACK–VBAT)不超过700mV ,
因此、不满足释放条件、似乎即使连接了充电器、也无法释放 SHUTDOWN 模式。
★电池充满电后、如果我用 CTR 引脚把它设置成关机模式、然后再连接充电器、
是否可以释放关机模式? 请告诉我发布条件的详细信息。