Thread 中讨论的其他器件: UCC27211
工具与软件:
您好!
我使用了 LM5177、并将为12V 栅极驱动添加外部栅极驱动器。
电路板将以降压/降压/升压/升压两种模式运行。
IC 可以为 HO 引脚生成100%占空比、但当施加100%占空比时、半桥驱动器无法为自举电容器充电。
我是否必须使用2个隔离式转换器进行自举充电、或者是否有更简单的解决方案?
在数据表中、这是用以下公式编写的:
"如果器件处于升压或降压模式
其他半桥高侧开关需要永久导通。 内部栅极驱动器通过共享来支持这一点
来自另一个正在开关的半桥的电流。 因此、可以达到最小静态电流
确保不需要额外的燃油泵。"
IC 在内部如何做到这一点、我是否可以仅使用12V 电源(接地参考)使用 UCC27211来构建相同的解决方案?