This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:外部栅极驱动器要求

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177, UCC27211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493663/lm5177-externel-gate-driver-requirements

器件型号:LM5177
Thread 中讨论的其他器件: UCC27211

工具与软件:

您好!
我使用了 LM5177、并将为12V 栅极驱动添加外部栅极驱动器。
电路板将以降压/降压/升压/升压两种模式运行。

IC 可以为 HO 引脚生成100%占空比、但当施加100%占空比时、半桥驱动器无法为自举电容器充电。

我是否必须使用2个隔离式转换器进行自举充电、或者是否有更简单的解决方案?

在数据表中、这是用以下公式编写的:

"如果器件处于升压或降压模式
其他半桥高侧开关需要永久导通。 内部栅极驱动器通过共享来支持这一点
来自另一个正在开关的半桥的电流。 因此、可以达到最小静态电流
确保不需要额外的燃油泵。"

IC 在内部如何做到这一点、我是否可以仅使用12V 电源(接地参考)使用 UCC27211来构建相同的解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mustafa、

    我不是  UCC27211的专家 、但它看起来像是接受控制信号的逻辑电平输入。

    因此、您可以使用 LOx 和 HO_LLx 信号来控制 UCC27211。

    注意:您仍需要保持引导电路、因此需要按照数据表所示连接 SWx、Hbx、HOx。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    当没有低侧开关时、外部栅极驱动器自举电容器将不充电、并且栅极驱动器无法为高侧 MOSFET 提供100%占空比。

    在降压模式下、升压电路高侧 MOSFET 必须完全导通。  

    在升压 模式下、BUCK 电路高侧 MOSFET 必须完全导通。  

    当添加栅极驱动器(例如使用低频低侧开关来充电自举)时、LM5177是否针对此问题解决了方案?

    在数据表上写:

    "确保电源电压 V (extGD)
    的所有外部栅极驱动器均保持对4开关降压/升压的必要要求(如100%)
    以及全桥每一侧之间的隔离。"

    "如果器件处于升压或降压模式
    其他半桥高侧开关需要永久导通。 内部栅极驱动器通过共享来支持这一点
    来自另一个半桥的电流

    如何通过共享让外部栅极驱动器支持100%的占空比
    流出另一个半桥的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mustafa、

    您已经找到了问题的答案:"内部栅极驱动器通过共享来支持这一点
    另一个半桥的电流"

    提供了一个内部电荷共享电路、可保持该状态。

    因此、如上所述:

    "注意:您仍需要保持引导电路、因此需要按照数据表中所示连接 SWx、Hbx 和 HOx。"

    因此按照数据表中所示进行连接、唯一的例外是高侧驱动器的数字栅极控制信号连接到 HOx_LL 而不是 HOx

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看看我的原理图设计。 我知道 有一个内部电荷共享电路,保持100%占空比,但正常的半桥驱动器(我将在外部使用)没有。

    我要求使用外部加特雷驱动程序。 要为红色圈出的电容器充电、SW 节点必须接地一段时间间隔。

    在12至24V 转换时、SW1_A 节点始终为12V、其电容器从不充电。 因此、外部栅极驱动器无法 保持 Q10 MOSFET 导通、

    同样、 在 24到12V 的转换过程中、SW2_A 节点始终为12V、且其电容器永远不会充电。 因此外部栅极驱动器无法 保持 Q11 MOSFET 开启。

    我正在要求 内部电荷共享电路将该电路外部应用于外部半砖型栅极驱动器。

    我愿意用任何简单的解决方案来制作 外部栅极驱动器、以便为高侧 MOSFET 提供100%占空比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mustafa、

    在这种情况下(因为栅极驱动器需要12V 电压)、只有为每个相位提供隔离式12V 电 压才能为 HB 供电并保持其电压电平。

    此致、

     Stefan