This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62125:反相拓扑问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62125, LM4040, TPS562242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491810/tps62125-inverting-topology-issue

器件型号:TPS62125
Thread 中讨论的其他器件: LM4040TPS562242

工具与软件:

我将 TPS62125配置为反相降压转换器、输入电压为15V、输出电压为-8V。 由于某种原因、器件会开启约50ms、然后关闭。
您可以在后面找到应用手册 SLVA514 (第2.1节)建议的 EN 电平转换器电路。 该器件基本上始终处于通电状态。

我将使用该器件为 LM4040 -5V 基准生成负电源轨、如果有其他器件更适合此工作、请告知我。

提前感谢您


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了使其正常工作、R11应连接到-8VDD、而不是 GND。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复。

    我将尝试使用 EN_hys 引脚作为放电路径。
    根据 SLVA514C 2.4 "在接地端和 PG 或 EN_hys 引脚之间放置一个电阻器可创建接地放电路径"。 这就是 R11连接到 GND 的原因。

    在之前的版本中、EN 连接到 VIN 且 EN_hys 保持悬空、该设计展示了类似的问题、在对电路板快速下电上电时无法开启、因此我们认为通过 EN_hys 对器件进行放电会有所帮助。 换句话说、我们不需要迟滞就能以任何特定的方式工作。

    您是否建议改用 PG 引脚放电?

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否测试 VIN、SW、EN 和 Vout 波形?

    PG 引脚和 EN_hys 不用于放电。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    很抱歉回复太晚了、问题不会一直发生、很难重现并进行测量。

    值得注意的是、使用电源线热插拔电路板时、该问题发生的频率更高。

    我删除了 R11和 EN 电平转换器电路。 EN 连接到 VIN、EN_hys 保持悬空。 以下是波形:


    您能否详细说明 PG 不用作放电的 EN_hys/FET 引脚? 如果它们不对 VOUT 放电、应用手册和 D/S 中为什么会提到它们?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     热插拔时才有意义。 该器件的最大输入电压为17V 器件、不能在15Vin 至-8Vout 下使用。 您应选择28V 或36V 降压器件。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    在同一个板上、我使用的是具有相同范围的 TPS562242、它每次热插拔时都能正常工作。 从波形中可以看到、即使在热插拔时、VIN 也绝不会超过15V、您为何说我应该选择范围更宽的 VIN 器件?

    那么、PG 与数据表中的内容相反、EN_hys/EVM 引脚不发挥电压放电的作用呢?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为这是一个反向应用。 尽管 VIN 为15V、但 IC 的 GND 为-8V。 而对于降压转换器、其等于 VIN=(15+8)=23V。 这就是您应该选择输入电压范围更宽的器件的原因。

    谢谢!

    Colin