This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:LD 引脚电压异常

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491622/bq76952-abnormal-ld-pin-voltage

器件型号:BQ76952

工具与软件:

客户遇到问题: 即使 LD PIN 已接地、LD PIN 电压也显示较大的偏移大于50USER V (500mV)。

当 LD 引脚已接地时、正常 IC 接近5 userV (50mV)。

异常率接近5%。

此缺陷来自 IC。

能否就这一点提出任何意见?

它似乎是一个错误? 似乎没有用于调整 LD 电压偏移的寄存器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    我看到您发布了另一个相同的问题、我将关闭该问题并在该主题中回复您。

    BRS

    Kian