请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 工具与软件:
客户遇到问题: 即使 LD PIN 已接地、LD PIN 电压也显示较大的偏移大于50USER V (500mV)。
当 LD 引脚已接地时、正常 IC 接近5 userV (50mV)。
异常率接近5%。
此缺陷来自 IC。
能否就这一点提出任何意见?
它似乎是一个错误? 似乎没有用于调整 LD 电压偏移的寄存器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
客户遇到问题: 即使 LD PIN 已接地、LD PIN 电压也显示较大的偏移大于50USER V (500mV)。
当 LD 引脚已接地时、正常 IC 接近5 userV (50mV)。
异常率接近5%。
此缺陷来自 IC。
能否就这一点提出任何意见?
它似乎是一个错误? 似乎没有用于调整 LD 电压偏移的寄存器。