This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF35:带有电压基准的高精度电流源

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA388, REF35, REF102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491222/ref35-precision-current-source-with-voltage-reference

器件型号:REF35
主题中讨论的其他器件:OPA388、、 REF102

工具与软件:

您好!

我正在尝试为传感器构建500uA 的精密电流源。 电路只能由5V 或3.3V 电源供电、在此应用中空间非常重要。 我尝试了 使用 REF35125和 OPA388对 SBVA001中的以下电路进行仿真:

遗憾的是、我没有获得 R1 1.25V 的压降、因此通过 R2和 R3的电流不是500uA。 REF35125模型本身以接地为基准时可以很好地工作。 这种电压基准的设计是否不适合此类电路?  如果没有、 是否有任何小尺寸电压基准可在此拓扑中工作?

或者、您是否可以建议采用另一种拓扑的类似这样的另一个高精度电流源?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我将对此进行深入探讨、并在明天取得一些结果后与您联系。

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    这是使用 REF35创建精密电流源的推荐方法:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175647/faq-ref35-precision-current-source-with-ref35

    我建议尝试此电路。

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jackson、

    感谢您的答复。 我已经在另一个帖子中看到了这一建议。 我没有考虑、因为负载只有一个虚拟接地连接、而运算放大器可能需要双电源。 我正在寻找具有以地为基准的负载的单电源解决方案。

    无论如何、我只是尝试对电流源进行仿真、正如建议的那样:

    但即使使用此电路、我也无法获得预期的结果:  

    C4上的压降仅约为0.4V、而不是1.25V。您知道这里可能有什么问题吗? 如果这个电路在模拟中不工作、但实际上可以工作、我想知道我的第一个电路是否也可以工作。

    对于具有接地参考负载的单端基准拓扑、如有任何其他建议、将不胜感激。

    此致、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    理解为什么首选第一个电路配置。 为了获得切实的结果并了解我可以提供哪些信息、我今天会进行一些额外的实验室比较。 感谢您的耐心。

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    用于 REF102的设置与 REF35不兼容。 如果您不想使用具有虚拟接地的选项、请考虑另一种选项、例如本应用手册中概述的选项:

    https://www.ti.com/lit/an/snoaa46/snoaa46.pdf

    如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jackson、

    我已经认为 不可能像这样配置 REF35。 我已经想出了 sth。 设计。 感谢您的支持!

    此致、

    Tony