This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51383:LDO 切换功能

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51383

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493642/tps51383-ldo-switch-over-function

器件型号:TPS51383

工具与软件:

对于 TPS51383、当降压输出达到 VOUT 的98%且 PGOOD 被置为高电平、LDO 切换功能生效时、 TPS51383可提供多大的电流?

 该电流是否 仍等于  下面的电气特性表中指定的 LDO 模式100mA 的情况?

如果不能、该器件可以从 LDO 引脚提供多大的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 TPS51383、LDO 和降压转换器是两个独立的通道。  各有自己的最大电流能力。 它们不会相互影响。 谢谢您》

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Tie、

    您可能还没有理解我的问题。

    我问  过切换功能生效时 LDO 的电流容量是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当满足开关条件时、输出电流将全部从降压转换器中流出。 降压输出取代了 LDO 输出。  此 LDO 旨在为需要恒定功率的外部电路供电、即使在开关稳压器关闭(Vin > UVLO、EN = LOW)时也是如此。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Tie、

    所以当切换生效时、LDO 引脚的电流容量与降压输出相同、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、回答正确。 谢谢。

    奥罗拉