Other Parts Discussed in Thread: TPS51383
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51383 工具与软件:
对于 TPS51383、当降压输出达到 VOUT 的98%且 PGOOD 被置为高电平、LDO 切换功能生效时、 TPS51383可提供多大的电流?
该电流是否 仍等于 下面的电气特性表中指定的 LDO 模式100mA 的情况?
如果不能、该器件可以从 LDO 引脚提供多大的电流?