This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923655DMTREVM:TPS923655DMTR:电流消耗和放大器不稳定;升压模式下发热

Guru**** 2943390 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61500, TPS923655, TPS923655DMTREVM, TPS65100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470130/tps923655dmtrevm-tps923655dmtr-erratic-current-draw-heating-in-boost-mode

器件型号:TPS923655DMTREVM
主题中讨论的其他器件:TPS923655TPS65100、TPS61500

工具与软件:

e2e.ti.com/.../TPS923655DMTREVM.pdfe2e.ti.com/.../tps923655.pdf

我目前使用 TPS923655DMTR 工作背光驱动器板、我已将该板配置为使用升压和降压/升压模式。

我已在升压模式下测试了该器件、输入电压为12V、且该器件接近于工作正常、因为在负载和空载条件下输出正确的电压、OVP 符合我计算出的值(约40V)。

我还测试了器件将 ADIM 和 PWM 短接至 VCC 的情况
不过、器件的电流消耗是不稳定的、从大约60mA 开始、3到5秒后、即使没有负载、器件也会在100和200mA 之间跳跃、从而使 IC 变得很热? 我看不到导致此问题的原因。


我的设计符合附加 TPS923655DMTREVM.pdf 第14页上的 TPS923655DMTREVM BOOST 电路设计和 tps923655.pdf 第21页上的 BOOST 电路设计

我还尝试了各种 FSET 和 TEMP 电阻、作为最后尝试排除所有问题的方法、但没有区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    [报价 userid="641036" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470130/tps923655dmtrevm-tps923655dmtr-erratic-current-draw-heating-in-boost-mode 我已经在升压模式下测试了器件、输入电压为12V 并且器件即将开始工作由于在负载和空载条件下输出了正确的电压、OVP 符合我计算出的值(大约40V)。

    上述测试中的输出电流是否符合预期?

    [报价 userid="641036" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470130/tps923655dmtrevm-tps923655dmtr-erratic-current-draw-heating-in-boost-mode "]我还测试了器件将 ADIM 和 PWM 短接至 VCC
    不过、器件的电流消耗是不稳定的、从大约60mA 开始、3到5秒后、即使没有负载、器件也会在100和200mA 之间跳跃、从而使 IC 变得很热? 我看不到导致此问题的原因。

    在上述测试中、ADIM 和 PWM 输入信号(CN1处)的状态是什么? 设备此时是否进行切换?

    我可以理解 R5和 R6的用途吗?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steven

    感谢您的响应。

    输出电流是否符合上述测试所预期的正确?

    否、输出电流不正确、因为它汲取的电流过大、在空载条件下在大约100mA 和200mA 之间快速移动。 我希望得到稳定且更低的输入电流。

    [报价 userid="52394" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470130/tps923655dmtrevm-tps923655dmtr-erratic-current-draw-heating-in-boost-mode/5643967 #5643967"]在上述测试中、ADIM 和 PWM 输入信号(CN1处)的状态是什么? 设备此时是否切换?[/QUOT]

    CN1处的 ADIM 和 PWM 悬空、因为我已通过 LK1和 LK2将它们均 短接至 VCC、而 LK2只是可以短接的焊盘。 因为我想 在全亮度条件下对 LED 上的器件进行测试。

    我能否理解 R5和 R6的用途?

    R5和 R6用于 LED 之间的电流平衡。

    非常感谢

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    当您说该器件"消耗的电流过大"时、您是说电流进入 VIN 引脚、还是说电流进入 CN1?

    观察到100mA / 200mA 电流时、器件是否切换? (SW 节点上是否存在任何行为?)

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steven

    当您说设备"消耗的电流过大"时、您是说电流流入 VIN 引脚、还是指电流流入 CN1?

    电流流经 连接至 VIN 的 CN1

    观察到" 100mA / 200mA 电流"时、器件是否切换? (SW 节点上是否存在任何行为?)

    是的、是的、请参阅从下面的 SW 观察到的波形

    谢谢  

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    对于上述波形、测试条件是什么? 您连接负载吗? ADIM 和 PWM 的状态是什么? 此时、CSn 电压是多少?

    您能否仔细检查电路板上安装的 R_OVP1和 R_OVP2的值?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve

    对于上述波形、测试条件是什么?

     在空载条件下、VIN (通过 CN1)为12V 图65mA。

    ADIM 和 PWM 的状态是什么?

    两者都处于恒定的 3.43V

    此时的 CSn 电压是多少?

    恒定的18V

    您能否仔细检查电路板上安装的 R_OVP1和 R_OVP2的值?

    我已经 使用这些值检查了新电阻器、并将 ROVP1和 ROVP2分别替换为240k 和6.8k、以确保正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    请使用以下设置修改电路、然后重试-  

    • 将电感器更改为100uH
    • 将开关频率设置为2.2MHz
    • 设置 R3 = 0 Ω(禁用热折返功能以进行调试)
    • 确保 C9和 C10未安装

    请告诉我您的测试结果。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会进行这些更改并让您知道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    不用客气。 如果您需要任何支持或帮助、请告知我。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steven

    我已经按照建议更改了电感器并对其他无源器件进行了更改、遗憾的是、 它似乎没有改进。

    我在图46mA 中使用12V 电压测试了该电路板、它的输出为10.3V。 当我将它连接到某个 LED 作为负载时、它在电流变化时仍然闪烁。  

    此致  

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    很遗憾听到这个消息。

    您是否曾尝试过将 IC 换用为新的、看看它是否有用? 如果没有、请在进行上述修改后进行尝试。 谢谢。

    请使用以下设置修改电路、然后重试-  

    • 将电感器更改为100uH
    • 将开关频率设置为2.2MHz
    • 设置 R3 = 0 Ω(禁用热折返功能以进行调试)
    • 确保 C9和 C10未安装
    [报价]

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steven

    我在使用相同 IC 进行测试的另一个电路板上获得了相同的结果。

    我们想知道您是否有 TPS65100的更新改进版本或类似版本、因为我们  以前已在产品中成功实现了 TPS65100。

    理想情况下、我们需要一种输入电压为5V 升压或降压/升压并在4A 或更高电流下输出宽输出电压范围的 IC、我不知道您是否有其他产品满足这些要求?

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    在我使用同一 IC 测试的另一块电路板上获得了相同的结果。

    我想知道您的原始设置是否损坏了 IC。 因此、如果可能、请首先进行上述修改、然后将 IC 更换为新 ROM。 请尝试一下、看看它是否有帮助。

    [报价 userid="641036" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470130/tps923655dmtrevm-tps923655dmtr-erratic-current-draw-heating-in-boost-mode/5654166 #5654166"]

    我们想知道您是否有 TPS65100的更新改进版本或类似版本、因为我们  以前已在产品中成功实现了 TPS65100。

    理想情况下、我们需要一种输入电压为5V 升压或降压/升压并在4A 或更高电流下输出宽输出电压范围的 IC、我不知道您是否有其他产品满足这些要求?

    [报价]

    TPS65100是 LCD 偏置、而 TPS923655是 LED 驱动器。 您打算是指 TPS61500?

    我想说的是、在我们目前具有内部开关 FET 的升压 LED 驱动器产品系列中、TPS923655HMDMTR 能够提供最大的输出电流。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steven  

    感谢您的持续响应和支持。

    我们无法 使用当前设置更改 TPS923655 IC。

    我们仍在研究这个问题、并计划更改直流/直流转换器 IC。

    TPS61500 看起来是的不错替代  TPS923655 但可能还有其他不错的选择。

    我们想知道和之间有什么区别 寿命  LCD 驱动程序 因为我假设 TFT 和 LCD 的背光都可以驱动、因为它们有 LED 背光。

    您会推荐哪款 LCD 驱动器? 最好是降压/升压、但升压也很好。

     

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    LED 驱动器(如 TPS61500或 TPS923655)是用于驱动黑灯模块的恒流稳压器、而 LCD 驱动器(如 TPS65100)是用于提供 LCD 偏置电压的恒压稳压器。

    我们推荐 TPS923655、因为它是 TPS61500的下一代产品。 我将安排一个基准测试来重现您在 TPS923655遇到的问题、并将在下周向您提供反馈。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    我的同事 Lucia 将为 TPS923655进行基准测试、稍后会向您提供反馈。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steven  

    如果您可以为  TPS923655进行基准测试、那将是非常感谢的。  

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    不用客气。 我们下周再见。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steven

     TPS923655的测试是否有任何更新 ?

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    很抱歉让你久等了。 我将负责本案例并为您提供支持。 请允许我花几天时间用 EVM 板进行测试。 我将在下周初之前向您提供我的反馈。 感谢您的理解!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    我建议您可以将电感器从220uH 更改为10uH、然后重试(其他人可以与您首次分享的原理图保持相同)。 根据我的仿真、在10uH 下、输出电流稳定为0.02A、如下所示。  

    L=10 μ H:

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lucia 和 Steven

    感谢您的答复。


    我现在正在再次使用 TPS923655DMTR 重新设计产品。

    我只是想验证您如何使用分压器电路来计算设置 OVP。 在我的设计中、我使用了以下公式(请参阅图片中原理图的图像)。

    您能否验证 OVP 的公式是否正确、电压值是否为1.1?

    谢谢!  

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的反馈。 有关 OVP 电阻器设计、请参阅  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚