This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3762-Q1:TPS3762-Q1 PSpice 模型

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3762-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492056/tps3762-q1-tps3762-q1-pspice-model

器件型号:TPS3762-Q1

工具与软件:

TPS3762-Q1 PSpice 模型在 PSpice for TI 工具中不可用。 请您分享一下该设计。  


以下规格如下:

输入电压范围:-36V 至-60V (在可以考虑-80V 之前)(对于电信、将使用负输入、并将正电压作为返回路径)

输入电流:1.5A

应用:UVLO <-36V 和 OVLO >-60V (电信网关)

如需设计支持、请分享联系人详细信息。

谢谢、此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    您是否能够为此应用提供原理图? 我们目前没有有关该器件负电压实施情况的数据、需要运行一些基准测试。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jesse

    请查看随附的图像、其中显示了我们设计的应用电路。

    根据该图、电池+ve 端子接地(电信输入应用)。

    请提供适合 UVLO 和 OVLO 保护的 IC、并为我们的应用提供设计支持。
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    您是否需要 UVLO 和 OVLO 的单独输出? 此外、VDD 是否还将连接到-60V 电压轨或其他电源?

    Jesse