This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480:LM7480、LM7481和 LM74502之间的差异

Guru**** 2389240 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502, LM7480, LM7481
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493391/lm7480-differences-between-lm7480-lm7481-and-lm74502

器件型号:LM7480
主题中讨论的其他器件: LM7481、LM74502、

工具与软件:

您好!

我目前正在为我们的器件设计保护电路。 我们的器件工作电压为48V、输出电流约为8A
我们希望保护它免受以下情况的影响:

反极性

浪涌电流

OV

在查看德州仪器(TI)网站时、我们考虑了使用理想二极管来完成此任务、我们在3个不同的器件 LM7480、LM7481和 LM74502中使用了滤波器选项。

除了  LM7481具有更高的栅极驱动电流外、我们无法找到它们之间的显著差异来选择合适的器件。

您能否与我们分享我们为选择合适的产品而可能错过的任何机会?

我们还需要确认的一点是、这些器件没有过流保护功能、因为在 Digikey 中检查参数搜索时、输出电流设置为5A、因此我们要确保。

感谢您的支持。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fedi:

    与 LM74502相比、LM7481、LM7480具有反向电流阻断的附加特性。

    这些器件没有集成过流保护功能。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。
    我们选择了将 LM74800-Q1用于我们的应用、如果您能帮助我了解数据表中的几个参数、
    为了限制浪涌电流、我们需要添加一个电容(Cdvdt)、其公式如下图所示

    • 对于 Cout、负载处的总预期电容是否正确?
    • 浪涌电流是允许通过 MOSFET 的最大浪涌电流(例如、如果我们的负载预计消耗8A 电流、例如、可以将浪涌电流设置为10A)是否正确?

    • 是否有与 Cdvdt 串联的附加电阻的公式?

    另一个要求是关于 MOSFET 选型、第24页规定 最大栅源电荷为43nC、这是否意味着任何具有较高栅源电荷的 MOSFET 都无法正常运行、或者只有有源整流会不佳?

    感谢您的支持。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fedi:

    是的、COUT 是总负载电容。

    浪涌是输出电容器充电期间的最大电流。 这不是最大总负载电流。

    可以保持在50-100欧姆。 我对浪涌电流的计算没有影响。

    可驱动更高的 Qg MOSFET。 但有源整流性能会受到影响。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢!

    因此、我们在系统启动时希望允许的最大可接受电流 Iinrush 是否正确? 例如、为了确保我们的系统以8A 电流运行、如果我们不允许浪涌电流、则会将该电流值略高于8A、甚至是8A、从而导致导通速度缓慢。

    因为我在数据表中看到、在某些计算中您使用了250mA、这使我感到奇怪。

    另一点是、在我们的应用中、估算负载电容有点困难、是是否有我们不需要超过的最大值或类似值?  

    期待您的回复。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fedi:

    是的、它是启动时允许的最大电流。 使用的250mA 数据表可能只是一个示例。 您还可以设置 upup 8A 浪涌电流限制。 请注意、MOSFET 必须足够强大、能够应对8A 浪涌。

    没有负载电容的最大值。 就 MOSFET 可以支持其充电而言、任何值都没有问题。

    此致、

    Shiven Dhir