主题中讨论的其他器件: LM7481、LM74502、
工具与软件:
您好!
我目前正在为我们的器件设计保护电路。 我们的器件工作电压为48V、输出电流约为8A
我们希望保护它免受以下情况的影响:
反极性
浪涌电流
OV
在查看德州仪器(TI)网站时、我们考虑了使用理想二极管来完成此任务、我们在3个不同的器件 LM7480、LM7481和 LM74502中使用了滤波器选项。
除了 LM7481具有更高的栅极驱动电流外、我们无法找到它们之间的显著差异来选择合适的器件。
您能否与我们分享我们为选择合适的产品而可能错过的任何机会?
我们还需要确认的一点是、这些器件没有过流保护功能、因为在 Digikey 中检查参数搜索时、输出电流设置为5A、因此我们要确保。
感谢您的支持。
此致