工具与软件:
我正在使用 TPS26601进行设计迭代。 之前、SHDN 通过10K 电阻器连接到24V。 在此版本中、我们将其更改为上拉至3.3V (在电子保险丝之后生成)。 在这种配置下、电子保险丝卡在关断状态。 我通过实施先前的配置(24V 到10K)进行确认、并且电子保险丝开启。 我在论坛上进行了一些搜索、结果显示、如果 SHDN 始终为 ON、则应该可以悬空(现实情况就是如此)。
测量关断状态下的 SHDN 引脚电压(当悬空或上拉至3.3V 时)、其读数为~0.5V。 我的理解是、它在内部上拉至 AVDD、该电压应约为3.4V。 对可能会出现什么问题有什么建议?
谢谢!
-Jacob