This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:悬空时的 SHDN 引脚行为-电子保险丝未上电

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492559/tps2660-shdn-pin-behavior-when-floating---e-fuse-not-powering-on

器件型号:TPS2660

工具与软件:

我正在使用 TPS26601进行设计迭代。  之前、SHDN 通过10K 电阻器连接到24V。  在此版本中、我们将其更改为上拉至3.3V (在电子保险丝之后生成)。  在这种配置下、电子保险丝卡在关断状态。  我通过实施先前的配置(24V 到10K)进行确认、并且电子保险丝开启。  我在论坛上进行了一些搜索、结果显示、如果 SHDN 始终为 ON、则应该可以悬空(现实情况就是如此)。   

测量关断状态下的 SHDN 引脚电压(当悬空或上拉至3.3V 时)、其读数为~0.5V。  我的理解是、它在内部上拉至 AVDD、该电压应约为3.4V。  对可能会出现什么问题有什么建议?

谢谢!
-Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    SHDN 的建议工作条件为4V。 不应在 SHDN 引脚上施加24V 电压。

    SHDNb 通过667k Ω 内部上拉电阻拉至3.15V。

    您可以在本例中将 SHDN 保持悬空。 无需应用任何外部上拉电阻器。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit、

    当 SHDN 悬空时、电子保险丝不会开启、并且 SHDN 节点电压约为~0.4V 至0.5V。  有时、如果我使用 DMM 探测信号、输出将开启、SHDN 电压读数~2.7V、但不一致。  下图所示为应用原理图、24VDC 是原始输入电压。  有大约100uF 的输出电容下游。  3.3V 电源轨是在降压24V 至3.3V 的过程中生成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一些示波器捕获、显示了该问题。

    SHDN 引脚故障 : 黄色- SHDN 引脚(悬空)、蓝色(24VDC 输入)



    如您所见、SHDN 信号跃升到大约1.2V、然后在大约~0.5V 时稳定。

    预期的行为 :这里是另一个设计上相同波形的捕获,我们使用相同的芯片。  上电时、SHDN 引脚跳至2.64V 并按预期保持。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    由于之前施加了高电压、SHDN 上拉可能已损坏。

    您是否曾任意在 SHDN 上施加过负电压?

    在这种情况下、您可以替换 IC、然后使用新的 LDO。

    在原理图中、请在输入端保持最小0.1uF 的电容。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit、

    之前未施加任何高电压。  这是一个全新的构建、所以从未对 SHDN 引脚施加+24V 电压。  我试图放置一个0.1uF 的电容来解决这个问题、但这也没有缓解这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了深入了解这一点、如果我使用 DMM 探测 SHDN 引脚、有时输出会打开。  当它打开时、它将保持开启状态并且 SHDN 电压符合预期~2.7V、但如果 I 下电上电并且在上电期间不进行探测、则 SHDN 引脚保持在~0.45V。  除此之外、当 SHDN 引脚电压为0.45V 时、MODE 引脚电压为~0V;当 SHDN 引脚电压为2.7V 时、MODE 引脚电压为~4V。

    它几乎像是 AVDD 电源轨未在内部打开一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    是否有任何电路连接到 SHDN 或只是3.3V 上拉电阻器?

    3.3V 电源是否稳定?  

    您是否有其他正常工作的电路板或 TI EVM 来检查这是电路板问题还是 IC?

    您观察到的 MODE 引脚电压是正确的。 启用器件时、模式引脚电压约为4V

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3V3电源稳定、但只有在电子保险丝导通后才会供电、因为3V3开关处于下游。  在我在上面的截图中、第二个截图来自使用相同电子保险丝和几乎相同电路的另一个电路板、尽管 SHDN 引脚悬空。  电子保险丝可在该设计上完美实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么会导致 IC 未启用(MODE 引脚电压未达到+4V)、从而可能了解导致该问题的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 IC 通过 SHDN 下拉禁用时。 您会看到此行为。  

    您的电路是否在 SHDN 悬空的情况下工作?

    谢谢

    Amrit